This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8704万:使用带有多输出变压器的计算表

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584500/ucc28704-using-the-calculation-sheet-with-multiple-output-transformer

部件号:UCC2.8704万
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

我正在尝试设计交流/直流隔离PSU。 我想使用 现成的变压器,我发现 沃思的7.50811613亿可能符合我的要求。

我的要求是具有通用交流输入和2个输出1.6A@5V和0.6A@12V。

我有几个问题:

1-如果我使用TI提供的UCC2.8704万计算表(sluc603b),例如,为一个输出进行12伏计算。 对于当前消耗,我将使用两者的总和。 在次级绕组的字段中,我将使用12V绕组的字段,在主要和辅助字段中,我将准确使用Wurth数据表提供的字段。 5伏绕组应该跟随12伏绕组? 此计算是否有效?

2-是否可以模拟上述电路? Wurth提供加密的LTSpice模型,而TI提供加密的PSpice模型。 这两种模式可以一起玩吗?  
   如果不能,我可以在TINA-TI或Workbench或任何其它工具中模拟Wurth变压器?

3-一般情况下,此变压器是否适合此应用? 我读过一些应用说明,"次级电压应高于目标电压,否则目标输出电压将无法实现。 "。 当Wurth数据表显示12v时,这是否意味着我的目标电压可以是12V,或者我的目标电压应该更低?

4-我找到了其他需要变压器芯和圈数的计算器/工具/应用说明。 Wurth不提供此信息。 TI表不需要这些条目,只需要圈数和电感比。 这是否会对TI表单施加任何限制?

谢谢你们的帮助,如果我的问题听起来很白痴的话,我很抱歉。

参考资料:

1- Wurth变压器数据表  

2- TI UCC2.8704万计算表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是对您问题的初步回答。

    1)对于多个输出,您需要将所有输出的总功率(以W为单位)相加,然后在此全功率级别下最初设计单个输出。 然后,您可以选择其它输出作为缩放至主输出的整数转比。 例如,在您的情况下,总功率为(5 * 1.6)+(12 * 0.6)= 15.2 W。如果变压器实施的12 V输出为12 T,则5 V绕组将为6 T (以考虑整流二极管VF下降)。

    请注意,每个输出都不能轻易地单独限制电流或功率-主输出将仅限制总功率,因此如果另一个导轨卸载或轻载,则可从5V或12V导轨中获得完整的15 W功率。 您需要在辅助输出中添加后调节器,以实现单独的电流限制。

    另请注意,由于UCC2.8704万是PSR控制器,主稳压器将尝试调节负载较重的次级绕组,因此在一个输出上强制实施优先良好调节并不容易(但在某些情况下是可能的)。 如果负载可能表现出极端的交叉调节条件(即一个输出在重负载下,另一个输出在空载或极轻负载下),则轻负载输出会因泄漏电感而增加。


    2) TI为UCC2.8704万提供了可与PSpice模拟器一起使用的PSpice模型。 TI不支持LTSpice,也不支持LTSpice。 要获得Wurth变压器型号的支持,您需要联系Wurth。


    3)我将查看您的Excel设计计算器,并进一步评论所选Wurth变压器的适用性。 设计计算器将告诉您所需的RCS值(和产生的最大IPEAK),磁化电感和回转比(主秒与辅助偏压)。 然后,您需要选择(或从变压器供应商处请求)具有此电感和回转比的合适变压器。 其他辅助转向比需要从主辅助转向进行缩放,以获得正确的电压。 如果Wurth规格认定次级绕组的额定电压为12V和5V,而次级绕组之间的2.252 比率为,则输出电压应接近12V和5V,但这取决于整流二极管VF值。


    4)绝对转数取决于铁氧体磁芯面积AE,以及IPK时允许的Bpk值- Bpk是磁芯和铜损耗之间的一种平衡,最终受所选铁氧体材料的饱和能力的限制。 如果您询问,Wurth可能会为您提供有关实际转弯和/或峰值的更多详细信息。 TI设计计算器并不总是能够进入磁芯AE并为每个绕组选择实际圈数。


    稍后我将对您使用的设计计算器值进行更多的回复。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回复。 它确实为我清理了很多事情。
    期待您的下一个。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据电路输入附上了表格。 我们非常感谢您的任何想法或反馈。
    为了保持输出负载的安全余量,我根据0.8A@12V和1.5A@5V (17.1W)进行了计算

    以下是我正在使用的PN供参考:

    • da = df08s1.
    • DG = SBRT15U50SP5
    • DE = BAS20HT1G
    • CA = CB = ESG226M400AM5AA
    • LA = SRN1060-471M
    • CDD = GRM155R61H474KE11D  
    • RCS = RC0402FR-071R3L
    • Cout = EEV337M035A9PAA
    • QA = STD11N60DM2
    • Dz = 1SMB5947BT3G  
    • RS1 = RT1206FRE0766K5L</s>0766  
    • RS2 = RC1206FR-0716KL</s>0716
    • RZ = RC1206FR-074K7L
    • RNTC = NCU15WF104F60RC  
    • RLC = RC0402FR-07909RL</s>0.7909万

    提前感谢

    e2e.ti.com/.../sluc603b.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修订后的电子表格可能会为输出功率留出过多的设计余地。 您指定了1.5 A @ 12 V,电子表格将5 % 余量添加到IOCC限值中,Pomax = 12 V * 1.575 A = 18.9 W。这可以减少,以获得更高的效率。 但现在,作为起点应该是可以的。

    电子表格建议5.47 的最大NP/NS比率(单元格C42)。 但是,Wurth变压器7.50811613亿的回转比为11.11 ,这太高。 当46.5 %(电池C37)的Dmax的总容量电压<~160 V时,这将导致设计在低端达到Dmax和功率限制。

    电子表格假定最小总容量电压为乙烯基峰值的60 % ,即0.6 * 85 * sqrt(2)= 72 V。选择变压器的回转比是为了将反射电压设置在正确的电平,以在此最小总容量电平达到Dmax。

    我建议使用大约5.5 的推荐NPS。 当我在电子表格中输入该值时,所需的磁感应大约为500 uh。 因此,这再次使所选的Wurth变压器不适合使用。

    我建议您联系Wurth以了解他们是否已配备了符合这些规格的变压器,或者他们是否可以为您的应用提供合适的版本。


    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    会的,非常感谢