This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5121万:BQ2.5121万 TS引脚连接路。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585256/bq25121-bq25121-ts-pin-connect-way

部件号:BQ2.5121万

您好,先生  

我们可以知道,如果TS针脚没有用处,如何连接?

表格DS, 图16。 TS电路VDR连接到Vin。但EVB连接到PMID。哪一个是正确的?

对于EVB,使用20K VR作为NTC。 我们可以知道NTC价值的电池组数量吗? 这是否会影响BQ2.5121万的判断?

                                  太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柏忌,  

    您是否可以通过大欧姆电阻分压器将TS上拉线连接到VIN? 在仅限BAT模式下,对PMID进行连接可能会导致一些轻微的额外泄漏。 (有效BAT或HiZ操作)

    此致,

    Gautham