This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.512万:bq2.512万 -连续VIN_UV

Guru**** 2591440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579988/bq25120-bq25120---continuous-vin_uv

部件号:BQ2.512万

在零件数据表中,它说明:"V in UnderVoltage fault. 当输入低于V SLP时,设置VIN_UV。 VIN_UV故障仅显示一次。 读取后,VIN_UV将清除,直至UVLO事件发生。"

由于我没有任何东西连接到Vin,我无法理解此故障,但令我困扰的是,在INT针脚报告故障后,VIN_UV未被清除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo

    如果您提供了带电压的VIN,故障是否已清除? 输入端小于3.6V (典型值)的电压被视为VIN_UVLO,因此输入端无任何内容,设备可能处于VIN_UVLO恒定状态。

    此外,我还想向您指出BQ2.512万数据表第21页上的9.3 第7节。 具体而言,第二段的这一部分:

    '在 μs UVLO故障期间,设备在INT,STAT和故障位上发送单个128 μ A脉冲
    通过I2C更新。 在UVLO条件NO之后,从I2C读取故障位之前,这些故障位不会被清除
    更长的时间。"

    由此看来,UVLO条件需要不再存在,需要读取寄存器才能清除故障。

    我希望这能有所帮助!

    -Joe

    如果您的问题已得到回答,请点击"验证答案"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    我们似乎遇到了此线程中报告的问题: e2e.ti.com/.../211.7842万

    因为我们的设计基于TI的此参考设计: www.ti.com/.../pmp1.1311万
    当我们缓慢地将接收器电感器从充电站中取出时,会出现嘈杂的Vin。

    我们观察到噪音Vin导致BQ2.512万额外消耗~800uA,报告故障且无法进入船模式。

    您认为问题是否与前面提到的线程相同? 是否有任何方法可以重置设备并避免高电流消耗。 到目前为止,我们只能通过应用Vin并将其正确移除或拔下Vbat来恢复正常状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事,TI的一位员工提到,您计划发布一种新的芯片,“它将解决这一问题,并提供一些增强功能”。 您是否已有发布日期?