This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1.2003万:LMZ1.2003万的最大输出电容

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583947/lmz12003-maximum-output-capacitance-of-lmz12003

部件号:LMZ1.2003万

您好,

我有一位客户正在LMZ1.2003万模块的输出上堆叠多个陶瓷罩(他的陶瓷罩高达(4) 47uF),他想知道是否存在最大电容切断 ,这会与LMZ1.2003万的内部控制回路发生混乱?

感谢您提供的任何反馈。

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,您好!

    对于延迟回复,我们深表歉意。
    我认为这种电容应该可以。 在启动限制方面,此部分没有最大电容切断。
    此外,该部件在内部产生必要的纹波,因此不需要输出电容器的ESR。

    此致,
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!