This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:NewEV2300与BQ-Evaluation软件不兼容

Guru**** 2465760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585088/ev2300-newev2300-not-working-with-bq-evaluation-software

部件号:EV2300

下午好。  我们购买了12台- EV2300,用于我们正在使用BQ20z655r1开发的一些自动化测试,但我们购买的新EV2300似乎与BQ评估软件不兼容。  我下载了固件更新程序并执行了更新,但EV2300仍然无法与BQ软件配合使用。  我们的旧版EV2300似乎一切正常,但新模块不工作。 T 当我运行固件更新程序时,它在EV中显示固件-已更新至版本3.225 ,但测试屏幕上的所有其他测试均失败,固件版本除外。  是否需要下载其他更新才能使用这些模块?  我相信上次我们购买了其中一些产品时,您的团队为我们更新了它们,它们仍然工作正常。 旧版本的标签上写着"USB测试仪就绪",而新模块则没有。  请告知我们可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jamel,

    您在以前的EV2300s上运行的固件版本是什么? 看看这是否有助于您更新新EV2300上的固件。

    e2e.ti.com/.../45.8983万

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以运行并遵循以下更新程序来更新您收到的新EV2300。 您需要两台EV2300。 其中一个是更新新EV2300时的主机。

    您可能需要安装bqEVSW,以确保您拥有更新程序的正确驱动程序(应该已经安装了更新程序)。

    e2e.ti.com/.../6281.7142.EV2300FW-Updater.zip