This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.507万:充电针脚指示

Guru**** 2533990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582177/bq25070-charging-pin-indication

部件号:BQ2.507万

 我们正在将LED用作EVM板中的指示器,用于指示正在充电和未充电。 但LED不会发光,直到我们没有消耗 280 mA (默认配置)。  我有几 个问题  

1) IC将驱动CHG引脚低电流的最小电流是多少。  

2)是否取决于 充电电流的设置?

3)假设我将充电电流编程为(最大电流)。 随着  电流的降低,充电针脚将如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在我们的EVM上使用相同的测试条件来查看您是否可以在EVM上复制?

    /CHG是一个漏极开路输出。 在预充电或快速充电模式下为蓄电池充电时,CHG输出被拉至GND。 一旦BAT输出达到过度充电电压阈值,CHG将产生高阻抗信号,以指示蓄电池已充满电。 在蓄电池充电周期中,CHG输出将变为低电平,以向主机发出信号。

    请注意,ICHG必须低于5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Jing,

    我没有EVM。 请查找随附的示意图。 在 我的四通过程中,电池未连接。 我 只通过负载来获得电流。 没有电池的测试是否会产生问题。 我假设IC将负载电流视为充电电流。 e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_0.0529万_2D00_a24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该使用电池或电子负载(CV模式)进行测试,负载不能只是一个电阻器。 因为充电器将检测VBAT的电压以决定如何充电。 请参阅数据表中的P10 (充电流程图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,宋静,

    我们今天插入了batterry,batterry正在充电,LED也按预期发光。 但假设我在电池充电时取出电池。 CHG # pin变高,但在再次插入时,ininstaion LED未亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的意思是,当您再次插入电池时,LED不会发光?  

    如果是,这是零件的正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,宋先生:

    感谢更新。 我知道每当电池充电时,我将被CHG针刷新。 当我执行上述步骤(重新插入)时,电池正由相同的电流+电流充电LED。

    在探测时,我发现CHG引脚处的电压是Vpull up - VF (LED)。 为什么会发生这种情况?

    CHG引脚的MOSFET是否未按预期的方式工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,团队:

    简而言之,
    一旦电池开始充电,LED充电指示LED将亮起。
    但是在此期间,如果我取出并重新插入电池,则充电LED指示灯在重新插入电池时不会再次亮起。

    我们连接了电流表,发现在重新插入后,充电电流已正确流入蓄电池

    CHG引脚位于1.9V处,这对于漏极开路连接来说是非常奇怪的。
    内部MOSFET是否处于活动区域,而不是处于切断/电阻模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的问题 是 此部件的正常现象。

    可以使用吹气解决方案来解决问题。 1.按上述情况插入蓄电池后,将TS端子拉低,让CHG引脚复位。 然后,将TS引脚恢复为正常连接。 IC将正常工作。 终端设备中的MCU可以帮助实现这一目标。 2.同时循环输入电源(先插入VIN,再插入VIN)可能会让CHG引脚重置。

    此致