This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS2.5942万A:WEBENCH建议的无源部件的封装太大或太小

Guru**** 2535300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585183/webench-tools-tps25942a-webench-proposed-passive-parts-have-too-big-or-too-small-packages

部件号:TPS2.5942万A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

 

我想问 一 个与TPS2.5942万/4A部件设计相关的问题。 为此,我使用 了WEBENCH在线TI工具:

 


 

我对提议的被动式配件包感到惊讶。 所有电阻器都具有0805封装,而CdVdT电容器具有0201封装。 我想避免太大的封装,如0805,也要避免太小的封装,如0201。 我打算仅使用0402。

 

当我看到电阻器时,它们都在30k–500k范围内。 功率耗散不应是问题。

 

您能否解释为什么该工具建议使用如此大或小的包装? 是否有技术原因? 还是仅仅是刀具数据库的局限性?

 

此致,

Nathanaël è re Sunier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nathanaël Sunier,

    感谢您提请我们注意此事。
    我将通知相关团队进行调查。 事实上,我们建议将0603,0402封装用于无源设备,因为此处不存在功耗问题。 在产品EVM上,我们仅使用0603封装。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Rakesh,

    感谢您的反馈。

    我现在可以继续设计。 您可以将此主题/问题视为已回答。

    此致,
    纳坦埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,纳塔纳埃尔,

    谢谢! 如果您在测试过程中遇到任何挑战,请告诉我。
    顺便说一下,这里的终端设备和应用使用案例是什么?

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    此部件将用作电信线路卡的热插拔控制器。 此线卡将包含4个光纤SFP 1Gb/s端口,提供PTP时间戳和SyncE参考时钟。 包括所有卡在内的完整产品基本上是电信的频率和时间参考。

    此致,
    纳坦埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢纳塔奈埃尔提供的信息。