This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.507万:器件标记/标签读数为'TPS65.0702万',但TI.com上不显示此部件号

Guru**** 2397945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584978/tps65070-device-marking-label-reads-tps650702-but-this-part-does-not-show-up-on-ti-com

部件号:TPS6.507万
主题中讨论的其他部件:TPS6.5072万

该器件配备了标有TPS65.0702万的芯片。 什么是替换芯片? 数据表中没有此类标记,仅TPS6.5072万。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此职位已分配给TI的正确工程师,他们将回答您的问题并尝试有效地解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aliaksandr

     您表示:"该设备配备了标有TPS65.0702万的芯片"请仔细检查部件号。 这不是TI的有效部件号。 在什么设备中找到此IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片安装在Verifone POS终端VX675中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会回答自己的问题。
    可以关闭该主题。 找到2013年的datashit。
    www.perfectelectronicparts.com/show_datasheet.php
    有这样一个芯片。
    感谢大家的参与。 如果尚未从生产中删除,我将尝试订购。