This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:Unable to connect Batterypack.(BQ40Z50EVM-561无法连接Batterypack.

Guru**** 2372290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ2057C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584294/bq40z50evm-561-unable-to-connect-batterypack

部件号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50-R1BQ40Z50BQSTUDIOBQ2057C

大家好,我尝试评估我的学士学位论文的Bq40z50-R1。 我安装了Studio和EV2300。 我认为我工作的很好。 但是,只要我将电池连接到EVM,软件就会统计:“没有来自器件的卡”,并且板和软件之间的连接会丢失。 卸下电池后,系统将重新连接至PC。 只要没有电池,我就可以读取和写入数据。我应该如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否将电池连接到J1和J5接线盒?

    查看EVM手册的2.3 “EVM连接”部分,了解正确的连接方法 ,请访问www.ti.com/.../sluuav7b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Helge,

    您是否按下了bq40z50EVM上的S1 (“唤醒”按钮)来启动bq40z50-R1? bq40z50-R1要求在连接电池组后通过充电器在Pack+和Pack-之间施加大于2.45V的电压以启动。

    请参阅bq40z50-R1 数据表TRMEVM用户指南 ,以帮助回答您可能遇到的一些bq40z50-R1问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,首先感谢您的快速回复。 当我第一次启动EVM时,我按照手册中建议的步骤逐步完成了此操作。 管理软件没有答复。 我一卸下电池组,软件就连接到EVM。 我的电池还可以,我检查了一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我已连接电源电压。 否则,我的PC仍然没有连接,我也按下了唤醒按钮。 当我将任何电池连接到EVM时,仍然无法确认。 我做了手册中所说的一切:首先连接cell1,然后将所有打开的连接器都短熔,在我的案例中是J3到J5,因为我使用2个系列电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下,数据闪存设置为3系列锂离子电池配置bq40z50。 尝试下一个序列:

    断开所有电池,接通外部电源 并启动BQStudio

    打开:“查看”->“数据存储器”->“设置”->“DA配置”,并将“CC[1,0]位”字段从1,0更改为0,1 (对于2个单元)(请参见RefMan)

    按“全部写入”按钮,然后在命令窗口中按“重置”以重新启动bq40z50芯片。

    从“bq40z50EVM快速入门指南”中:

    参数设置

    默认的数据闪存设置为设备配置3系列锂离子电池。 用户应更改

    用于设置与匹配的系列单元数的| Data Flash | Settings | DA Configuration寄存器

    物理组件配置。 这为设置提供了基本功能。 其他数据闪存参数

    还应进行更新,以便将仪表微调至仪表组。 有关设置的帮助,请参阅bq40z50 TRM

    参数。

    您的原理图到EMV,用于连接2个电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的帮助。 我´s了您的建议,如果连接了电池,仍然没有连接。此外,我发现了另一个错误,或者至少我相信它有故障。 我´m发送PF_CLEAR或BBR_CLEAR。 也许其中一个登记册中有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Helge,

    让我们来澄清一些事情。 您已连接到EV2300的SMBus端口,对吧? 卸下电池后,bq40z50-R1如何供电? 按Pack+和Pack-? 使用数字万用表测量的电池电压是多少?

    您能否提供设置的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I´ve为BQ40z50-R1提供12V直流电源(在pack+和pack-上)。 我测得的电池电压为单元1的4.07 V和单元2的4.06 V。 我´m 2个由Keeppower公司提供的1.865万 3500mAh电池。
    在另一次尝试中,我使用了由BQ2057C供电的充电电路和单节电池安装。 检测到电池时也没有连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我´m发送图片,但我今天不在大学
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把我的原型(2年前的3个细胞)换成了2个细胞。 将CC[1,0]重写为CC[0,1],更正设计电压和电压终端。
    包装工作正常-进行充电/放电,并使用bqStudio进行工作,不使用外部电源。
    请参阅附加EVM (不受保护的访问)中的

    如果无法清除PF,则可能是处于密封模式的bq40z50。 或者警报是永久性的。 显示bqStudio的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Helge,

    您使用DMM手动测量的两个电池的电压是多少? 这就是量表报告的内容。 因为您在电池组+和-端子处施加12伏电压,所以电池不会自动充电并反映该电压。 CHG和DSG FET很可能是打开的。 您是否在仪表板中看到任何PF状态报告? FET_EN是否为红色? 应该是这样。 DSG和CHG是否为红色? 如果一切正常且FET_EN为红色,则应为。 红色表示设置为1。 PRES是否设置为红色? 如果不是,您没有使用可移动包的系统存在功能,因此您需要在设置为CC[1:0]= 01的同一DA配置中将NR位设置为1。