This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:UCD3138编译在6.1 中................................................................1.

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585155/ccs-ucd3138a-ucd3138-compile-in-ccs6-1-1

部件号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

 我在为ucd3138a 6.1 项目使用CC时 遇到问题。

提供编译结果,如*.asm和*.obj文档,但不包括*.pp文档;

当我使用“fuPosition memory debugger”时,会出现如下消息 列表:

加载内存映射时出错:

在D:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware\Firmware\LLC\LLC_HB\UCD3138A中找到映射文件,但未找到CPP文件

将继续使用以前的内存映射。

 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CCS 6中,右键单击项目名称。

    选择“生成选项”->“ARM编译器”->“高级选项”->“解析器预处理选项”->“模式”->“手动”

    在同一屏幕上,选中“Continue compilation after using...(使用...后继续编译)”

    另请仅选中"时点";保留注释。  

    您将收到有关手动模式的警告-忽略它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错!谢谢!