This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4332万:输入电压和启用电压(1.25V)之间的序列

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585182/tps54332-the-sequence-between-vin-and-enable-1-25v

部件号:TPS5.4332万

大家好

您是否介意询问TPS5.4332万?

<问题1>
Vin和启用(1.25V)之间是否有顺序?(首先,Vin需要是公开 的UVLO?)
特别是 ,输入电压超过UVLO阈值电平(3.5V)后,启用电压需要 超过1.25V (典型值)。
我们的认可是否正确?


在数据表P11上 ,有描述"TI建议使用外部VIN UVLO添加滞后,除非VIN大于(VOUT + 2 V)"。
因此,除非 我们使用外部输入电压来启用,否则我们 不需要将 VIN设置为大于(VOUT + 2V),是吗?
我们的客户使用以下条件:
 没问题,对吧?
条件-
VIN=5V,VOUT = 3.3V/无负载
我们确认了上述条件,结果,它不像附件文件那样正常输出。
通道1:Vin,通道2:启用引脚,通道3:SW引脚

然后,我们尝试使用输入电压=5.3V (输出电压3.3V+2.0V),SW工作正常。

此外,当我们使用"启用"引脚的内部上拉时,它需要保持 VIN大于(VOUT + 2V),不是吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们很抱歉催促您,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    A1:是的,您的理解是正确的。

    解答2:如果VIN小于(VOUT+2V),TI建议使用外部VIN UVLO添加滞后。 如果VIN高于(VOUT+2V),则外部和内部VIN UVLO均正常。

    对于您的应用案例,您可以看到5V电源的噪声,最小输入电压小于3V,异常波形可能是由于VIN UVLO跳闸所致。 这就是为什么你可以通过稍微增加Vin来解决这个问题的原因。

    BRS,

    Ryan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.此设备不应要求VIN/EN序列,当两个引脚都高于其侵入上升阈值时,设备将运行。

    2.在Vin = 5V,Vout = 3.3V/无负载时产生振荡的根本原因可能是,在轻负载下,切换频率将降低非常低,启动电容器无法充电到足以驱动高侧FET,因此当 Vout下降到足够低时,Vout会下降, 车尾箱盖通过车尾箱引脚通过电感器充电至Vout,当车尾箱盖充满电时,高侧FET将被驱动打开,Vout将上升。 较大的过冲(在您的图中最大值可能是4V或更高)是因为当高侧FET驱动时Vcomp较高,电感器电流较大,并且末端没有负载,因此Vout充电较高。 数据表中的以下说明可能会解释这一点。