This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5266万:TPS6.5266万启用电源定序

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584883/tps65266-tps65266-enable-power-sequencing

部件号:TPS6.5266万

您好,

从数据表中:

最小值/典型值/最大值

VENXH EN1/2/3高电平输入电压:-/1.2V/1.26V
VENXL EN1/2/3低电平输入电压:1.1V/1.15V/-

问题1 -此信息是否意味着:

-如果要启用:将1.2V设置为1.26V最大值?

-如果要禁用:1.1V至1.15V?

启用和禁用IC的正确电压级别是多少?

问题2 -

我有+5V输入和3个输出(Vout1 = 1.0V@3A,Vout2 = 3.3V@2A,Vout3 = 1.5V@2A)。

我需要以下序列:5V输入-> 3.3V -> 1.0V -> 1.5V输出。

我可以这样做:

1)将EN2设置为打开

2)输出电压输出2 (3.3V)连接到EN1。

3)输出电压输出1 (1.0V)连接到EN3。 (1.0V电压是否可以启用此Buck3?)

4)输出电压为1.5V (最后)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1 -此信息是否意味着:

    -如果要启用:将1.2V设置为1.26V最大值?--- >将电压设为不低于1.26伏

    如果我要禁用:1.1V至1.15V?---------------------->将电压设置为不高于1.1V

    启用和禁用IC的正确电压级别是多少?

    问题2 -

    我有+5V输入和3个输出(Vout1 = 1.0V@3A,Vout2 = 3.3V@2A,Vout3 = 1.5V@2A)。

    我需要以下序列:5V输入-> 3.3V -> 1.0V -> 1.5V输出。

    我可以这样做吗:-->设置错误。请找到我的建议。

    1)将EN2设置为打开

    2)输出电压输出2 (3.3V)连接到EN1。

    3)输出电压输出1 (1.0V)连接到EN3。 (1.0V电压是否可以启用此Buck3?)----------- >无法启用Buck3

    4)输出电压为1.5V (最后)

    我的建议:

    保持EN2打开,将EN1连接到C1,将EN3连接到C2;(C1和C2另一端子连接到GND) 电容C1<C2 (参见数据表图27)

    Jason Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中,我们使用电容来延迟功率定序。 有3个输出,如果其中一个输出出现故障,我不希望其他输出继续(只有1个电源良好)。

    如果我想确保5V在3.3V之前正常工作,3.3V在1.0V之前正常工作,1.0V在1.5V之前正常工作,我可以这样做吗?
    如何解释(从数据表)?:

    最小值/典型值/最大值

    VENXH EN1/2/3高电平输入电压:-/1.2V/1.26V
    VENXL EN1/2/3低电平输入电压:1.1V/1.15V/-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.如果需要其中一个输出出现故障, 而不希望其它输出继续。

    答:我们可以使用 SS1来控制EN2,用SS2来控制EN3,用SS3来控制EN4。

    SSX信号将从0V上升到1.7V,当SSX>0.6V时,此通道软启动结束且正常工作;当SSX>1.26V时,它将启用下一个通道。

    如果此通道出现故障并关闭,SSX将下拉至0V,然后将禁用下一个通道。 但请注意: ENx 内部上拉电流将 影响软启动时间,TSS计算应加上ENx上拉电流。

    2. VENXH和VENXL阈值有多种变化,因零件而异。

    当ENx电压> MAX VENXH=1.26V时,我们可以确保启用所有批量生产部件。

    当ENx电压<最小VENXL=1.1V时,我们可以确保禁用所有批量生产部件。