This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3212:输出引脚上的额定电压

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585370/ref3212-voltage-ratings-on-output-pins

部件号:REF3212

您好,

我只想确认我对数据表规范的理解。 我正在 应用中使用REF3212,该应用预计会遇到雷击,我希望确保 REF3121 能够处理 输出_F 和输出_S引脚上的短暂高电压和电流。 我附上了我的电路的屏幕截图。

在数据表中  ,"绝对最大额定值"部分的OUT _F和OUT _S引脚上没有特定的最大额定值,因此我假设这些引脚只能处理 位于"输入电压"上的7.5 电压最大值。 此外,Vo引脚可以处理的最大电流是多少? 根据ISC下沉规格为40mA?

e2e.ti.com/.../REF3212_5F00_E2E.docx

谢谢!

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayden,

    我们不保证任何强制输入到输出引脚的电压的性能。

    话虽如此,我进行了一些测试,零件的输出似乎有最大限制,约为7.5V。 每当我施加高于9伏的电压时,部件就会立即停止工作,无法恢复,但由于我只测试了3个部件的快速电压跳转,我建议保持在7.5伏以下。  

    当输入以下的任何电压对输出短路时,REF32xx系列吸收大约40mA。 当部件在9伏左右断裂时,它们会下沉约90毫安。  

    此致,Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    感谢您在这里额外付出的努力,并在实验室中完成了一些测试。 我知道这是不能保证的,但我很欣赏这些数据点。

    此致,
    海登