This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.589万h:VPAT <3.5V时的Vsys行为

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585411/bq25890h-vsys-behavior-when-vbat-3-5v

部件号:BQ2.589万H

我不清楚电池电压降至3.5伏以下时vsys会发生什么情况,数据表似乎说它将被"调节"至3.5伏,这是否意味着如果电池降至3.5伏以下,充电器会充当升压调节器来增加vsys的电压?  如果是,在关闭之前,它会降低多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    当适配器插入时,SYS引脚的输出将是2个中的一个:如果VBAT<MINSYS (在本例中设置为3.5V),bq2.589万H的转换器将处于降压模式,并将VBUS电压调节到MINSYS (3.5V)。 当电池充电后,电池电压上升超过MINSYS,SYS电压开始跟踪电池电压。 在这种情况下,vsys ~= VBAT + ICHG*RDSON内部BATFET。

    如果适配器未插入,设备将进入补充模式,其中SYS会在电池放电时跟踪电池电压;在这种情况下,vsys = BAT- ISADSY*RDSON of BATFET。

    如果启用OTG,则转换器将提高电池电压并在VBUS引脚处提供5V输出。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,假设电池放电至3.0V,并且没有插入适配器。 在这种情况下,vsys = 3.0V减去通过bat-FET的下降? 或者在特定的Vbatt电压下它是否关闭。

    谢谢!
    -Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    蓄电池应放电至VBAT_UVLO阈值,通常为~2.3V,此时BATFET关闭以防止蓄电池深度放电。

    从理论上讲,这不应该发生,因为电池组上的保护FET应该在电池达到如此低的电压之前跳闸。 通常,保护FET的电池欠压保护阈值介于2.5 -2.6V之间。