This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:无法获得3A输出电流

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584815/ucc28740-couldn-t-get-3a-output-current

部件号:UCC2.874万
主题: PMP2.0533万中讨论的其他部件

大家好,

目前,我建议客户使用UCC2.874万来使用此计算器表文件进行SMPS设计,研发工程师根据输出电压为15V@3A,从选择表中选择变压器,他们只能在最大电流为100 mA时获得输出电流

 

您是否可以检查,因为它们实际上是指参考设计,而是指参考设计。

请参阅下面的PMP2.0533万链接:

产品文件夹:http://www.ti.com/tool/PMP2.0533万

示意图:http://www.ti.com/lit/pdf/tidrpt6

测试报告:http://www.ti.com/lit/pdf/tiducw9

e2e.ti.com/.../SMPS_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johnson:

    参考设计看起来与该处的功率水平完全匹配。  您是否知道他们是否使用了Renco变压器RLTI-1178

    UCC2.874万的Excel设计工具应该已经为他们提供了变压器和反馈组件的正确计算。 http://www.ti.com/lit/zip/sluc487

    客户的输入电源要求是什么? 您能否发送一个示意图以及他们可能采用的任何波形? 如果他们使用了设计工具,您可以将其输入信息发送给我们吗?

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,该问题正在由应用工程师解决,并已在e2e上关闭。