This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:原理图审查请求(BQ7.693万和放大器;BQ7.62万表)

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585372/bq76930-schematic-review-request-bq76930-bq76200-sheets

部件号:BQ7.693万
主题中讨论的其他部件:BQ7.62万

TI电池管理团队,

您是否可以查看我的示意图,了解新的8S LiFePO4电池管理设计? 自从我上次使用BQ769x0和BQ7.62万进行设计以来,大约已经两年了,从那时起,一些设计指南似乎已经发生了变化。

请告诉我是否可以通过电子邮件向您发送PDF以供审核。 (我不想在这个论坛上张贴)。

谢谢

Jim Morash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    对于一般性问题,您可以在发布前进行搜索。 如果搜索未找到有用的信息,并且您有一个可能会引起他人兴趣的一般问题,请在此处发布,但是的,请直接联系我们以获取敏感信息。