This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5251万:在TPS6.5251万中激活LDO

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584655/tps65251-activating-ldos-in-tps65251

部件号:TPS6.5251万

您好,

我有两个问题:

我正在使用 TPS6.5251万将12V/6A降压至三(3) 5V/2A,我还想知道我是否可以同时使用LDO,V3V (3.3V)和V7V (LDO) 6.5 ,以及我可以获得多大电流。

第二个问题:使用Webench模拟此设备的任何可能性。 我正在使用这款3降压转换器为三块5V/2A的电池充电

谢谢你

迪诺