This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.529万BMEVM:此评估模块是否包括USB2ANY套件?

Guru**** 2563790 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584130/tps65290bmevm-does-this-evaluation-module-including-the-usb2any-kits

部件号:TPS6.529万BMEVM

您好,

我想知道此软件包是否包含USB2ANY套件。

TPS6.529万BMEVM

电子邮件,在线聊天和授权分销商都无法回答此问题。

在线聊天建议我在这里提问。

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将您的请求分配给负责的应用工程师,我们将尽快回复您。

    此致,

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TPS6.529万BMEVM和所有列出“USB2ANY”作为使用EVM的硬件要求的一部分的EVM应附带USB2ANY盒,USB电缆和带状电缆连接器。

    由于USB2ANY不再作为独立产品销售,因此使用USB2ANY接口的EVM必须将HW作为套件的一部分包含在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Murthy:

    感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,我已下订单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已向EVM库存团队/发货部门确认TPS6.529万BMEVM将按照我们的预期随USB2ANY一起发货。

    请在收到EVM时回复以确认,并验证包装盒中的内容。 如果您的问题得到解决,请单击"验证答案",我将关闭此线程。

    在开始评估TPS6.529万器件时,如果您对EVM有任何后续问题,请打开新线程,我们将单独解决这些问题。

    -Brian