This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3051万:转换器运行时是否可以更改PFM/PWM输入?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584903/tps63051-can-the-pfm-pwm-input-be-changed-while-converter-is-running

部件号:TPS6.3051万

我可以在转换器运行时切换PFM/PWM引脚吗?还是会导致输出电压出现峰值/毛刺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从PWM切换至PFM时,我不希望出现任何问题。 从另一种方式来说,PFM到PWM的圆形可能会导致输出电压出现小故障,但您需要评估这对于最终应用是否可以接受。

    为什么需要在操作过程中更改模式?  最终应用程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是从PFM到PWM的小故障。 然后,只要它不会是一个巨大的电压峰值而会吹断芯片,我就会在原型上尝试它。

    根据产品正在执行的操作,某些功能需要尽可能低的脉动,因为我需要来自微控制器的PLL的尽可能低的时钟抖动。  其它功能则不能。 因此,当运行不需要的功能时,我可以获得更高的轻载效率。