This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:MR引脚的Vil状况?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585221/tps3851-vil-condition-of-mr-pin

部件号:TPS3851

大家好,

 

请你回答以下问题吗?

 

TPS28s数据表指定MR引脚的VIL=0.25V。

 

但是,在某些测试中,MR引脚似乎识别出电压大约为0.5V的低电压。 此外,下图显示在25度时,VIL=0.47V。

 

因此,将该图用于VIL是否正确? 否则,是否应为 VIL=0.25V?

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam Lee,

    EC表规格和图4典型曲线之间存在细微差异。 让我解释一下:

    EC表说明了检测"低"的/MR阈值为0.25V或更低。 当VDD介于(V_INT + V_HYST)和(推荐的最大电压)之间时,此值为。 v_INT可以是- 4 % 或- 7 % ,低于标称阈值,具体取决于特定设备的设备命名规则。 有关设备术语,请参阅11.1 第1节中的表5。 假设他们使用的是与V_ITN = 4 % 相关的"G"版本。 这意味着EC表适用于Vdd在1.8V - 4 % 和6.5V之间(对于TPS3851 1.8),或在2.5V - 4 % 和6.5V之间(对于2.5)或在3.0V - 4 % 和6.5V之间(对于TPS3851 3.0 等)且这适用于温度范围的情况。

    图4中的典型曲线显示了设备在允许的最低VDD = 1.6V的条件下运行时的/MR阈值。 此曲线仅显示在一个特定的VDD下,/MR阈值如何更改温度过高。 典型曲线只是为客户/用户提供附加信息,但不能保证。 我们仅保证EC表中的规格。

    我希望这可以消除任何混淆。 如果你需要其他东西,请告诉我!

    -Michael