This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:控制器的20 % 在从其输出中消除短路后无法恢复。

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585056/tps2491-about-20-of-the-controllers-do-not-recover-after-short-circuit-were-removed-from-their-outputs

部件号:TPS2491

我不确定这是设计问题还是TPS2491电路的组装过程问题。  

VIN=EN=28VDC,CT = 1nF, PROG=VREF=4V,CIN=Cbypass=10uF,Rsense = 0.062 Ohm, Q=STL70N10F,输出= 11uF,输出最大= 0.2A。  

前50多个电路完美工作(从短路恢复),直到最近一批16个电路,只有40 % 从短路恢复。  

到目前为止,更改CT和TPS2491均可修复症状。 此外,切割Rsense = 0.033 欧姆也有助于一些故障设备恢复。  

将CT增加到10nF+1nF=11nF部分工作,但仍有恢复问题。  

(所有测试结果均为@+25C,CT具有4V健康锯齿波形)。

1)怀疑CT=1nF是否太小。

2)控制器的恢复时间是否最短。  

Reggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reginald Lim,

    欢迎使用E2E! 我认为,我的评论和后续步骤也在这里公布了同样的问题: e2e.ti.com/.../58.5083万

    如果您愿意,请随时继续使用上述链接:-)

    此致,
    Aramis P. Alvarez