This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.507万:不使用NTC时TS输入的有效范围

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584945/bq25070-valid-range-for-ts-input-when-not-using-ntc

部件号:BQ2.507万

在  我的其中一个应用中, 我 使用数据表 490 K和100 K中建议的分压器设置表。请 告诉我  TS 引脚的有效电压输入范围是什么 ,以便我可以更改电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅数据表中的P6。 内容是关于"温度感应比较器"。

    高电压阈值2.5V,低电压阈值0.5V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。