This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5094万:Apollo Lake PMIC (不带EC)的参考设计

Guru**** 2315160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585206/tps65094-reference-design-for-apollo-lake-pmic-without-ec

部件号:TPS6.5094万

客户将使用Intel Apollo Lake和TPS6.5094万,但不会使用嵌入式控制器(EC)。

如果下面有两个参考设计,如果不介意,请提供这些文档。

①TPS6.5094万未使用EC的参考设计。

②Reference英特尔原理图,文件名如下所示;

⇒56.0683万_APL_RVP_CRB_LPDDR3_TI_PMIC_Sch_Rev2p0.pdf

(客户正在参考此原理图 ,但我在网络搜索中没有找到)

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi
    我指派了相应的应用工程师来响应您。
    此致,
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    (1)没有显示不带EC的TPS6.5094万的参考设计。 PMIC和EC之间的唯一连接是启用/禁用PMIC (进入和退出G3状态)的PMIC_EN引脚。 客户实施的方式取决于他们希望系统如何运行。 例如,保持按下的按钮(如大多数实验室设备上的按钮)可能会使PMIC_EN过高。 如果SUSPWRDNACK需要G3功能,则可通过与SUSPWRDNACK和RSMRSTB并行的NAND门实现此功能。

    (2) APL CRB示意图归英特尔所有,必须向其代表购买。 它可在英特尔商务门户网站上获取,并且是机密信息。 请联系英特尔以获取访问权限。

    如果您对(1)有任何疑问,请告诉我,这将因客户使用案例而异。