This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:验证顺序依赖关系必须'和',打开延迟功能

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584733/ucd90160-verify-sequence-on-dependencies-must-and-turn-on-delay-functionality

部件号:UCD9.016万

您好,

关于UCD9.016万的两个问题:

1.如果导轨1具有多个序列依赖项(例如导轨2和GPI1),且GPI1已短暂声明但消失,则当导轨2达到PGOOD时,导轨1是否会打开? 或者UCD是否要等待直至导轨2到达PGOODGPI1被确认?

命令参考的第89页 看起来必须同时满足两个条件(和),但我想验证:

每个页面的打开条件可能取决于其他几个页面和/或输入PIN的状态。 相同的页面和PIN也可用于控制多个页面。 GPI和页面依赖关系(依赖关系的顺序)定义了一组条件,这些条件允许在满足时打开页面。 注意
必须满足所有条件的逻辑AND才能打开页面。 页面打开后,这些依赖关系对页面的运行状态没有进一步影响。 具体而言,它们不会导致页面关闭。

 

2.不同的示例/问题-如果导轨3为仅监控(无映射EN引脚),则接通延时是否有任何影响(例如,当导轨3被解释为PGOOD时添加延时)?

我的理解是,它不会执行任何操作,因为ton_delay是从满足依赖关系到导轨EN的延迟期,在这种情况下不适用。

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan
    请参阅下面我的答案。
    1.这是和条件,这意味着必须满足两个条件。
    2.大多数时间,延迟不会产生差异,但UV故障可能存在差异。如果滑轨3达到POWER_Good并在延迟过期之前降至UV阈值以下,设备可能不会报告UV故障。 仅当导轨处于调整状态时才报告UV故障(1.到达POWER_Good,2.打开延时已过期)
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yihe:

    感谢您的快速回复。 为了确保我完全理解第二种情况:

    假设RAIL 3的ton_delay为500 ms。 从ton_delay期间开始,满足滑轨3的顺序依赖关系。 在t = 100 ms时,滑轨3降至UV故障阈值以下。 400 ms后,ton_delay完成,但导轨3仍在UV故障以下。

    根据您的描述,在t = 500 ms时,导轨3未报告为UV故障,正确吗?

    相反,油轨3将在t = 500 ms时处于ton_MAX状态。 如果定义了ton_MAX,且导轨3在UV故障阈值下的停留时间超过ton_MAX,则会记录故障。 如果未定义TON_MAX,则如果有任何其他滑轨/操作需要滑轨3处于PGOOD位置,则打开序列将无限期等待。

    如果我的解释有任何问题,请告诉我。

    谢谢!

    乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan

    您的答案都是正确的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,感谢确认!

    乔纳森