This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.86万:前导边空白时间

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584576/ucc28600-leading-edge-blanking-time

部件号:UCC2.86万
主题中讨论的其他部件: UCC2.87万

团队成员,您好!

三个问题。

1. UCC2.86万-Q1是否有最短的前导边空白时间? 这将限制控制器的最小开启时间,对吗? 是否可以转至0?

2.控制器可以调节的最小CS阈值电压或最小峰值电流幅值是多少? 对于UCC2.87万,我看到比率大约为1/3,如数据表所示。

3.在Excel表格中,计算出的切换频率高于130kHz,如下所示。 这是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xun,

    让我来看看这些问题,我将在今天晚些时候或明天与您联系。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xun,

    1) UCC2.86万没有内部LEB。 外部RC滤波器通常用于对任何前导边缘电流感应峰值进行某些滤波。

    2)控制器可以调节到非常低的有效CS级别,但存在内部0.4 V偏移。 因此,最小电平将略高于400 mV。

    3)这是Excel工作表的限制,控制器实际上将最大限制为130 kHz -如果电子表格计算出大于130 kHz,则它将处于脉冲模式,夹紧至130 kHz。 Excel文件中的Mode-Map Images (模式映射图像)选项卡显示频率变化与操作点。


    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernard:

    感谢您的回答。 控制器PWM脉冲的最小开启时间是多少? 它是否在100ns左右?

    此致,

    Xun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xun,

    最小接通时间将受从CS到OUT的建议延迟的限制。

    根据数据表,CS至输出延迟为~175 ns nom。 但如果CS引脚上有外部RC滤波器,则滤波器会更长。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Bernard