This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:UCC2800的应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2800, UC3842, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584372/ucc2800-application-of-ucc2800

部件号:UCC2800
主题中讨论的其他部件: UC3842UCC2803

有关UCC2800系列应用的问题:

1)我可以在增强应用程序中使用它吗? 我看不到任何冲突 , 因为它的最大D几乎是100 % ,并且控制方案与x84x系列(即UC3842或43等)相同

2)如果可以,为什么不能将其用于驱动GAN电源设备? 我可以添加外部组件源和汇。  不需要在大门处进行负面评价,快速的肖特基就足够了,不是吗?

3)如果UCC2800无法完成这些操作,您能否推荐一款能够做到这一点的设备? 我需要低至5伏的工作电压...可能是6伏的电压才能直接与GAN栅极驱动兼容。

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    要尝试回答您的问题:

    1)是的,单端PWM控制器UCC2800系列也可用于控制升压功率级,就像UC284x系列一样。

    2)要驱动GAN电源设备,您需要为驱动器配备合适的外部驱动器和电源导轨。 虽然通常不需要负关闭电压,但最大栅极电压非常重要,通常必须严格调节以防止损坏GAN设备。 但是,准确的门驱动要求和布置将取决于所选的GAN设备。 我建议咨询GAN设备供应商,了解他们自己的特定栅极驱动建议。

    3)您尝试达到的规格是什么? 输入电压范围,输出电压,输出功率?


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德

    非常感谢您的及时澄清。

    在我看来,Gansystems的设备可以像MOSFET一样驱动,根据我与他们的谈话。 我们需要650V 设备。

    VCC至UCC2.8万将来自LDO,因此 将受到相当好的监管。 如果UCC2.8万的输出能够驱动 MOSFET的大量Ciss,那么对于GAN来说,这不是什么大问题。 当然,我们将遵循所有其他严格的设计准则,以获得适当的打开/关闭方法。

    在这种情况下,我们所能做的绝不是 驱动GAN设备的"一般"规则。

    当然,驱动器的灵敏度取决于布局。 在这些设备的小几何形状中,也可以很好地控制这种情况。

    现在:正在切换的电源为三相输入400Hz,最大330W负载。 因此,它的功耗相对较低。

    我正在制作PCB以 尽快解决所有这些问题。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伯纳德:还有一件事。
    和其他UCC28C系列一样,在电压模式下,可以通过在CS输入中增加一个斜坡来使用UCC2803,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉德
    继续UCC2.8万 Boost设计,您建议如何在实际实施中启动电路? 我看到它有内部的播种开始计划。 这足以启动升压阶段吗? 启动时,您是否不需要从输入到输出的一些伪影来偏置? 如果您能了解如何使用place....ca在TINA中进行建模,您会非常感激吗?
    我可以以保密的方式向您发送该示意图;如果我选择"成为朋友",您是否可以接受该示意图,这样我就可以在不公开的情况下向您发送该示意图。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    是的,您是对的,可以通过将波示波器的斜坡信号馈入CS引脚,在电压模式下运行UCC280x器件。

    UCC280x器件包括内部4毫秒软启动斜坡。 如果这对您的应用不足够,可以添加外部软启动电路,以进一步减缓启动时COMP水平的上升速度。

    第21/22页的数据表中介绍了内部软启动。

    提供3种TINA型号:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    TINA-transient模型,TINA-startup参考设计,TINA-stino-state参考设计。

    我希望瞬态和/或启动模式适合您。


    如果您想将您的sch发给我,让我在本论坛之外进行回顾,您可以直接发送电子邮件至bernardkeogh@ti.com。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德

    Thnx非常感谢您提供的信息。

    我将跟进模型...

    现在,这里有一个有趣的观察:我是有点不安地说这是因为这是一个相反的观察。 完全如此。

    在这种用于三相电源输入电流整形的电路中,升压模式操作不使用传统PFC芯片....令人意外。

    有充分的理由。

    如果您想避免处理浪涌电流,您需要从交换机的升压布置中排除一些事项。

    -控制器可以在极低的电压下工作。 在我们的选择中,电压为4V。 我们使用HV LDO通过输入交流电生成此电压

    -尽管COMP输出有延迟,但门驱动输出仍会开始,即使它尚未处于受控操作状态。

    因此,如果您从 极低电压切换,输出电容器将被强制充电,以在一系列初始启动门 脉冲中提升输出。  电流完全由 输入电感器和接通时间控制。

    无需任何精密的浪涌电流控制器。 请记住,我拥有最精密的浪涌电流限制器的专利...哈哈...这种情况显示了其应用的限制。

    您认为,我观察到的有关门驱动脉冲提前启动的情况是否正确?

    R