This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:数据表中VHB-hs的UVLO不明确

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109A, LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584936/lm5109b-uvlo-for-vhb-hs-in-datasheet-ambiguous

部件号:LM5109B
线程:LM5109A中讨论的其它部件,

您好,

 在第7.3 1章中,它说:

'自举电容器(VHB–HS)上的任何UVLO状态将仅禁用高压侧输出(HO)。'

禁用是什么意思? 何议员会‘浮动’或‘低’?

在表中,它表示它会变低。 但对我来说,它的输出被禁用,这意味着断开连接,然后浮动...  

 LM5109A也是如此,其中相同的句子为:

' 自举电容器(VHB–HS)上的任何UVLO状态将仅禁用高压侧输出(HO)。'

但现在有了表,所以它 的含义有些模糊...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bjornar,

    感谢您的关注。 我已就此联系了相应的产品组。 您应该很快就会听到他们的声音。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjornar,您好!

    感谢您对LM5109B的关注。 术语"禁用"是指将相应的输出(HO或LO)设置为低状态,而不是设置为高阻抗或开路状态。  

    如果此帖子解决了您的问题,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又你好。
    此答案是否也适用于LM5109A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjornar,

    是的,这适用于LM5109A和ML5109B。

    此致,

    ——丹尼尔