This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.4072万:禁用动态充电计时器

Guru**** 2865260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585249/bq24072-disabling-the-dynamic-charge-timers

部件号:bq2.4072万

您好,  

如果禁用安全计时器,会发生什么情况。我在数据表中看到这些计时器用于防止对电池和系统造成潜在损坏,这是什么意思? 爆炸? 或者只是降低电池寿命?

有人能给我更多关于系统和电池可能发生的损坏的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一种典型的情况是,您的电池处于自放电状态,放电电流等于终止电流。如果没有安全计时器,充电过程将始终保持。 自放电现象可能 是 由于内部电池部分短路,因此保持充电过程可能导致更大的损坏。