This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD7.5208万W1015:1015:漏-漏电电容

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584737/csd75208w1015-drain-to-drain-capacitance

部件号:CSD7.5208万W1015</s>1015

您好,

我正在开发一种具有多模态线路的产品,该产品可以传送高速数字数据,但也可以通过CSD7.528万W1015提供1015提供3.3 或5V。 我正在尝试确定这些设备连接到线路并被禁用的频率响应(拉至3.3 或5V,与设备提供的导轨相同)。 我不知道如何为此对这些晶体管进行建模。 我目前的想法是,我可以将这些家伙减少到信号线和导轨之间的电容器,所以我只是尝试从TI支持聊天中请求电容值,并在这里被引导。 我知道这可能是一个不常见的用例,但我需要为我的应用提供此功能,并且继电器太大。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,  

    我们的应用团队建议您使用Coss,输出电容(如图5中的数据表所示)作为VDS的函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息,Brett。

    您是否知道slpm131型号Coss?
    我的电路在每个通道上使用两个晶体管(1个CSD7.5208万W1015封1015封装),公共源连接到任何设备。 以这种方式连接SPICE模型是否可以很好地近似该电路的真实行为?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,  

    什么是SLPM131?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我才意识到这是一个你所说的香料模型。 是的,我们所有的SPICE模型都是Coss,所以这应该是有效的。