This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.4773万:多单元锂离子电池和信号高电压电池管理/Linux驱动程序BQ2.4773万

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585297/linux-bq24773-multi-cell-li-ion-and-signel-high-voltage-battery-management-linux-driver-of-bq24773

部件号:BQ2.4773万

工具/软件:Linux

尊敬的工程师,

     ,多节锂离子电池管理系统,我想问一下它和单个高电压系统有什么‘s的区别

例如,BQ2.4773万 和BQ2.4261万M之间的差异,我们是否有 演示套件并支持用于BQ2.4773万的MTK/Linux驱动程序。

期待 您的回答。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解您的问题。 bq2.4261万M是具有集成FET的单节开关模式锂离子电池充电器。 bq2.4773万是一种多节开关模式充电器,可通过外部切换FET为多达4节串联充电。 有关每种设备功能的详细信息,请参阅数据表。
    您可以在我们的网站上订购bq2.4773万EVM进行评估。