This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:方框图(单元平衡驱动器/FET)

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584164/bq76930-block-diagram-cell-balance-drivers-fets

部件号:BQ7.693万
主题中讨论的其他部件: BQ7.694万

您好,先生:
我的客户想知道BQ7.693万 PIN_26/27的反向电流额定值,
 以及有关方框图(单元平衡驱动器/FET)的详细信息。
请帮助提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    针脚没有反向电流规格。 但要确保引脚不低于-0.3V。
    请参阅文档"应用报告SLAU749"-图3了解引脚放置方框图,图5和图6了解bq7.693万的外部单元平衡方案。 SLAU749文档可从www.ti.com的bq7.694万的产品文档文件夹下载