This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:如何对UCD9248进行编程,然后再放入我的设计中?

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7242, UCD7232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583453/ucd9248-how-to-program-ucd9248-before-placing-in-my-design

部件号:UCD9248
主题中讨论的其他部件: UCD7.412万UCD7242UCD7232

您好,

我是动力部分设计的新手。

1.是否有任何EVM板可用于编程UCD9248?

2.是否 可以使用TI的USB接口适配器EVM?如果可能,请共享详细信息。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devith:

    没有用于UCD9248板外编程的插座EVM。 但您有三个选项:

    1.系统通用,BP Micro,Elenc等供应商提供编程器产品。

    2. Arrow和Avnet等分销商 提供编程服务。

    3.您可以在应用板上安装PMBus连接器,并使用 TI的USB接口适配器EVM进行编程。 不管怎样,您的主板上都可能需要此连接器,以便进行调试,回路调谐,监视等。

    此致,

    志远  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 ,Zhiyuan

    非常感谢。  

    我还有其他一些疑问。 UCD9248有4个电压轨和8个相位,对吗?

    1.这两者之间的实际区别是什么?

    2.in fusion GUI我只能看到我编程的4电压轨。但我给出了8个相位。但它在任何地方都不显示。它将显示在哪里?

    3.为什么电流感应放大器不在ucd9248内?  

    此致

    发展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devith:

    转至Fusion Digital Power Designer -> Configure -> Phase / Rail Config (Fusion Digital Power Designer ->配置->相位/导轨配置),您可以为多达4个导轨分配多达8个相位。

    UCD9248设计用于与具有集成电流感应功能的智能功率级/驱动器(如UCD7242,UCD7.412万,UCD7232等)一起工作。

    此致,

    志远