This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择化学品编号

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585240/chemsistry-id-selection

大家好

电池规格中的额定充电电压约为4.4V。 但4.35V/电池用于包装级别。

当我进行细胞化学ID选择测试时,我应该使用什么充电电压?

巴西

陈振中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J.C,您好!
    您应使用电池最大充电电压(电池数据表中为4.4V),因为您将对电池进行表征以找到匹配的ChemID。
    此致,
    Haidar