This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:容量学习的合格放电:过早EDV2和EDV1检测

Guru**** 2591990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585288/bq34110evm-796-qualified-discharge-for-capacity-learning-premature-edv2-and-edv1-detection

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ3.411万

您好,

我正在将BQ3.411万EVM与bqStudio一起用于测量150Ah 12V PBA电池。 我正在尝试通过执行"合格放电"来进行初始容量学习阶段。 我能够成功地开始合格的放电([VDQ]位集);但是,学习阶段不成功,因为[EDV2]和[EDV1]位的设置太早。 仪表似乎正在正确读取电压,当设置[EDV2]和[EDV1]位(其电平分别编程为1863和1837)时,电压测量值远不接近其值。  

请注意以下几点:

1)由于我们的高容量电池和高达17 A的电流,我通过按6倍比例缩放电流来校准电流

2)由于我们的高电流,我从EVM上卸下了10mOhm感应电阻器,并将5mOhm 5W感应电阻器连接到电路板外部。 这可确保我们的电流安全,SRN/SRP针脚处的电压在规格限制范围内。

3)我执行了板偏移校准。 当 我使用比例因子6校准电流时,CC增益值会发生变化(变为~34mOhm的值)。 我假设该值为~6x的原因,实际感应电阻值是由于缩放。  

4)我无法校准电压。 使用1.9205万mV的电压除法器,可以获得非常接近实际电压的电压读数,因此尽管无法正确校准电压,我仍继续进行测试。  

5)我可以提供我的.srec和.log 文件,但由于某种原因,本论坛不允许我在此处发布这些文件。(***update:参见下面的回复文件。 我必须先压缩它们)

6)我输入设计容量并学习了2.5万mAh的完全充电容量值,预计完全充电容量的可值为2.5万 mAh,但不是:2.31万 (RC)。 当放电开始时,大约5秒钟后,SOC会降至7 % ,[EDV2]设置,RC变为1617mA。 再过几秒钟后,SOC会更改为3 % ,[EV1]设置,而RC会更改为693毫安时。

7)我注意到的另一件事是,在RC/SOC降至这些较低值后,如果我开始为蓄电池充电,则RC值不会增加。

8) bqStudio中有一个名为“Raw Coulomb Count”的寄存器,bq3.411万数据表或用户指南中不存在该寄存器,其值始终为零(在放电和充电期间)。  

有人能告诉我,为什么[EDV2]和[ EDV1]位会设置为这样,以便我能够成功完成容量学习阶段吗?

非常感谢。