This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5162万:如何禁用栅极电压整形(GVS)块?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585302/tps65162-how-to-disable-the-gate-voltage-shaping-gvs-block

部件号:TPS6.5162万

客户 使用了TPS6.5162万 LCD偏置,他们不使用 电压整形功能,因此不使用 VFLK引脚

数据表中没有关于 如何处理未使用的VFLK的任何说明。

请您对此提供帮助

  1. 不使用时如何处理VFLK引脚?   

    现在,我 要求Skyworth使用1K电阻器,将其下拉至地面 ,因为它是一个输入引脚。

  2. 如果不使用VFLK,是否更换外部电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在第23页的数据表中,您可以找到以下句子:

    '在不使用此功能的应用中,将VDPM,VFLK与HIGH连接。'

    请建议客户使用其系统VGH的VGHM输出以遵循启动顺序。 如果他们使用VGH为系统供电,系统VGH将使用AVDD升压转换器启动,延迟2不再起作用。

    2.我会保留外部电路。 例如,只要EN1仍为高电阻,RE上的电阻器可用于释放VGH。