This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.0783万:示意图PMP1.0783万

Guru**** 2591990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584812/pmp10783-schematic-pmp10783

部件号:PMP1.0783万

早上好,
我会将PMP1.0783万电路板的原理图用于我的项目。
我的恐惧是因为我无法用Tina模拟赛道的。
原理图是否可靠且运行正常?

谢谢你

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lorenzo,

    感谢您对TI的关注。

    对于您的问题-是的,此电路设计已经过测试并证实可与BOM中列出的组件值和所使用的PCB布局配合使用。 您将在该设计的网站页面上看到一份包含结果的测试报告。
    您应该能够使用此处提供的设计文件,或者也可以使用提供的Gerber文件构建一个电路板。 这样,您也可以使用久经考验的布局,这通常会成为设计难题。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复

    Lorenzo