This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:需要功率因数

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585189/ucc28070-need-of-power-factor

部件号:UCC2.807万

您好,

我们正在开发2.2 和1.2 kW车载电池充电器。  

请您告诉我,印度需要多少功率因数才能开发此类充电器? 是否有任何政府标准可用于此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhananjay:
    我不熟悉印度的功率因数要求,但我建议您搜索与您正在设计的最终产品相关的标准。 功率因数和谐波要求通常由其所属的产品类别设置,您可能会发现有多个与谐波和效率相关的标准。
    或者,您甚至可能不需要功率因数校正。

    此致,
    John