This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38.6万-Q1:关于TPS38.6万-Q1电源电压的接通顺序

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584239/tps386000-q1-about-the-order-of-turning-on-the-power-supply-voltage-of-the-tps386000-q1

部件号:TPS38.6万-Q1

您好,

客户正在考虑使用TPS 38.6万-Q1监测蓄电池供电电压(12V)。
客户按照附图所示连接电源。

在向VDD提供5V电压之前,将提供12V电压以感应。

1) TPS38.6万-Q1是否可以容忍这种使用?

此致,

Harukawae2e.ti.com/.../Connection-diagram-of-TPS-38.6万_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa

    只要12伏电压通过电阻分压器分配,使感应引脚电压不会超过7伏的最大允许值,设备就不会损坏。 请记住,在VDD上的电源恢复之前,设备将不会工作。 然后,对于正常操作,感应引脚处的电压不应高于VDD处的电压。

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Michael-San,
    感谢您的回复。

    【应答1】
    >只要12伏电压通过电阻分压器分配,使感应引脚电压不会超过7伏的最大允许值,设备就不会损坏。
    >请记住,在VDD上的电源恢复之前,设备将不会工作。

    【应答2】
    >然后,对于正常操作,感应引脚处的电压不应高于VDD处的电压。

    回答1是我的询问的答案,回答2是正常操作中的信息。
    我对此的理解是否正确?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noritomo-San,

    是的。 正确。 谢谢您,如果我可以提供任何帮助,请告诉我。


    尊敬的,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Michael-San,

    我的疑问已解决。
    感谢你的帮助。
    (我已按下验证答案按钮。)

    此致。