This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:最大分辨率系数和最小分辨率系数

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581803/bq27520-g4-max-res-factor-and-min-res-factor

部件号:BQ2.752万-G4

大家好,

TRM显示以下有关"Max Res Factor"(最大分辨率系数)和"Min Res Factor"(最小分辨率系数)的信息。



是否可以随意调整这些值?
如果答案是"是",是否有任何疑虑?
我考虑增加这些值,因为电池阻抗的降解比大于预期值(bq2.752万-G4的当前配置)。  

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!
    很抱歉回复较晚,建议不要随意调整这些因素,例如,Max Res Factor (最大分辨率因子)的默认值允许将滤波后Ra夹持点的正方向更改为旧Ra值的1.5倍。 如果滤波的Ra值的更改超过最大Res因子,则Control_Status()中的[RUP_DIS]位将被设置为停止Ra值更新,直到获得良好的放松OCV测量。 最大分辨率因子的宽松值为2倍。而电池阻抗的大幅降解率表明电池老化。

    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar-san,

    感谢您的支持。

    我了解最大分辨率系数可以获取的松散值是2倍。
    您能否告诉我,如果我们将最大分辨率系数设置为2倍以上,会有什么问题?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    将其设置为2倍以上意味着允许存储在Ra表中的阻抗值更改其旧值的2倍以上,这会导致Ra值在更新时发生波动。 如果Ra值中发生此类波动,则会影响电池阻抗曲线(曲棍球棒),这就是为什么在使用电池时,将Ra滤波器,Ra Max Delta,Max RES Factor和Min RES Factor (最大分辨率因数)的默认值选择为Martian的阻抗曲线,如电池阻抗变化(增加)。

    此致,

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar-san,

    感谢您的支持。

    顺便说一句,“火星”是什么意思?
    我也想问一下“曲棍球棍”的意思。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita San,

    我对拼写错误表示歉意,在 我之前的帖子中保留了"我写了Martian",至于曲棍球棒,我指的是蓄电池阻抗曲线与电荷深度,您可以在下面的屏幕截图中看到,它看起来像曲棍球棒。 这张照片来自随附文档中的图6。

    。  

    我想说的是,如果我们让蓄电池Ra表值发生松散变化,则蓄电池阻抗曲线会发生波动和失真,从而影响测量算法和测量准确度。 这就是为什么存在许多限制,滤波和检查蓄电池阻抗,Ra值的原因,这些更改可保持此类阻抗曲线。

    此致,

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar-san,

    感谢您的详细解释!

    此致,
    Yaita