This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:用于17S/24AH锂电池的bq34z100-G1参数配置

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584429/bq34z100-g1-bq34z100-g1-parameter-configuration-for-17s-24ah-li-battery

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

对于17S/24AH,完全充电电压应为17*4.2V=71.4v>65.535v,设计容量=2.4万mAH<32767,设计3.2767万设计能量=17* 3.7 *2.4万=1509600mWh.so,150.96万,电压和能量超出范围。请帮助我了解我的参数是否正确。

1.serial number=17,VOLSET=1,然后在应用 71.2V时将vlotage校准为4.2V。 对吗?

2.那么,设计能量= 17s*3.7V*2.4万mah?  或者,设计能量= 1s*3.7V*2.4万mah?以下哪项正确?

3.是否可以将“设计比例”设置为1~10的任意数字? 例如6, 设计能量= 3.7V*2.4万mAh/6 =1.48万mwh <3.2767万。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    •  设计能量的最大值为3.2767万兆瓦时,对于2.4万毫安时的电池,即2.4万*MW>32767<xmt-block0>3.2767万 3.7 ,它已超出限制值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果我将“设计比例”设置为6,则设计能量= 3.7V*2.4万mAh/6 =1.48万mwh <3.2767万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zehua:

    有关 bq34z100-G1高单元计数和高容量应用,请参阅此应用说明。 您对完全充电电压和 设计能量的计算是正确的。 您必须在CWH中使用10和的设计能量标度。

    1. 如果使用VOLTSEL =1,则外部分压器必须将Pack电压分为1V (>72x分压器)。  如果使用VOLTSEL =0,则外部分压器必须将Pack电压分为5V (>14.4x分压器)
    2. 设计能量 =  17*3.7V*2.4万mAh
    3. 是的,您可以将设计能量等级设置为1到10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damian Lewis,è re
    非常感谢! 我现在清楚了。