This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS9.251万:为什么WEBENCH支持TPS9.251万?

Guru**** 2562220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584599/webench-tools-tps92510-why-webench-refulsed-tps92510

部件号:TPS9.251万
主题 :TPS9.2513万中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我的客户希望设计具有TPS9.251万 (28V至42V输入,16V/80mA输出)的LED驱动器,但是我们的设计工具WEBENCH似乎拒绝了TPS9.251万。 原因是"设计在非连续模式下操作"。 我想知道这是否意味着在这种情况下无法使用TPS9.251万? 如果在该设计中未使用零件,将会发生什么情况?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我不确定该设备的工作台是如何设置的,因为我没有参与。 但是,由于建议的工作条件中指定了建议的最小峰间电感器电流纹波,它们可能会设置一些最小限制。 我自己也没有使用过这种设备。 但我使用了基于TPS9.251万的TPS9.2513万,它共享控制电路。 它在低电流和DCM中运行时没有问题,因此510也不应该。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint,

    感谢您的回复。 这是一个好消息。 同样,WEBENCH拒绝了9.2513万,因为"由于相位余量,这种设计不稳定. "。 如果设计不稳定,我不确定是否存在任何潜在风险?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    Webench并不总是正确的。 我已将513模拟调暗至毫安,没有稳定性问题。 此外,两者都有一个COMP销,因此可以调整稳定性。 无论哪种情况,都应该正常。 最糟糕的情况是,您可以使用较低的电感器值将其强制输入DCM,从而将其转换为稳定的单极系统。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即了解。 谢谢克林顿。