This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.2209万:关于客户条件下的电流限制值

Guru**** 2874190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584173/tps562209-about-current-limit-value-in-customer-condition

部件号:TPS56.2209万

您好,

我们的客户希望了解以下条件下的电流限制值(最小值/典型值/最大值)。

[条件]
Vout模式1 =3.65V
输出电压模式2 =1.8V
L=4.7uH

请告诉我此情况的过流值。
我已经在数据表中确认了电流限制,但此测试条件与我们客户的条件不同。

 

 您能给我建议吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San,
    负载电流比过流阈值高一半峰间电感器波纹电流。 因此,无论输出电压是1.05V还是1.8V,3.65V。请参阅以下POST了解详细信息。

    e2e.ti.com/.../196.8732万

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您提供信息。
    客户的输入电压波动。
    在这种情况下,如果理解 电流限 值也会发生变化,是否正确?
    而且,考虑将波纹电流添加到3.2A (典型值)是否正确?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    VIN更改将导致电感器pk-pk更改,然后谷值也会更改。
    是的,您需要为直流电流 输出添加3.2典型值到1/2 p-p。

    巴西,
    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的支持。
    让我再问你一件事。
    我用你教授的计算方法计算过流值。
    但是,它变成了大于小型电感器的过流值。
    这在计算方法中是否正确?



    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    很抱歉 在最后回复时出现了拼写错误, 可能会让您感到困惑,我现在就纠正了这一错误。
    DS中的OCL规格应为谷值,如果使用1.5uH,则波纹电流p-p应大于4.7uh,然后IDCocl应更大。

    巴西,
    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您提供信息。
    我很困惑。
    您能告诉我以下情况下的计算示例吗?

    ・Vin = 12V,Vout = 1.05V,L1 = 4.7uH
    ・Vin = 12V,Vout = 1.05V,L1 = 1.0uH

    很抱歉给你带来麻烦。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玉介山
    例如,采用4.7uH,0.157
    因此,Iout DC OCL应该是您计算得出的3.2 + 0.157。
    无论如何,valley是OCL规格,IP-P因VIN,VOUT,L而异

    请注意,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ychang

    感谢你能抽出时间。
    当在相同条件下更改L时,电感存在冲突。
    我们希望得到您的反馈。

    4.7uH 2.2小时 1.5 uH
    Iocl (典型值) 3.357A. 3.2a. 4.2a.

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke山。

    首先,不同的行业值 可能会让您感到困惑, 两个典型的OCL规格应该是 3.2A@tps56.2209万和 4.2A@56.3209万, 无论与行业中心值有何关系。

    正如我所说,DS中2.2uH的规格是谷值,3.357 是输出的直流值,谷值规格 仍然是 TPS56.2209万的3.2A,因此没有矛盾。

    此致,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的友好响应。
    我理解你说的一切。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.