This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1218万:TPS5.1218万's输出范围

Guru**** 2591110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585140/tps51218-tps51218-s-output-range

部件号:TPS5.1218万

您好:
 这部分只是降压控制器,为什么输出范围是0.7V到2.6V?客户需要3.3V输出,这部分是否正常?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正如我所想的,范围设置为0.7~2.6 ,可能是因为输入电压最小值为3V,导致最大输出受限。
    实际上,我试了3.3vout@12Vin,看起来可以在不同的负载下正常工作。
    但是,由于设计师已经离开TI,我不确定是否还有其他问题需要解决。

    此致,
    玉昌