This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3209万:TPS56.3209万的耗散与环境温度

Guru**** 2517240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584730/tps563209-the-dissipation-vs-ambient-temperature-of-tps563209

部件号:TPS56.3209万

你(们)好


我收到了客户的问题。
他们想要估计 耗散与环境温度之间的关系。
是否有散热损失的文档?
 
此致,
Yokoa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    我没有完全回答你的问题。 耗散与Vin,Vout,Iout,FSW,RDSon, SW转换速率。 FSW,RDSon和SW转换率将随Ta而变化。 但总耗散量不应随温度变化太大。 计算功率耗散或使用效率曲线来获得全温度下IC上的功率耗散是合理的。 使用theta-ja时,可能会出现温度上升,并且在特定Ta下可能会知道结温。

    TJ=Ta+(theta-ja*PD)

    有一个应用说明,讨论所有IC封装热材料。  

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    最佳,

    安东尼