This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:LM5109A和LM5109B的主要区别是什么?

Guru**** 2620025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584932/lm5109b-what-is-the-main-difference-between-lm5109a-and-lm5109b

部件号:LM5109B
主题 :LM5109A中讨论的其它部件

您好,

现在我们使用 的是LM5109A,但可能会更改为LM5109B。

这些零件之间的主要区别是什么? 对我来说,它们看起来很相似。

我看到的唯一不同是LM5109B数据表包含更多数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bjornar,

    感谢您的提问。 我很快会收到应用工程师的评论。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjornar,

    LM5109B具有增强的UVLO功能,当主VDD电源电压在HB (自举)电压下降之前下降时,可保持高压侧FET关闭。 相关表格可在LM5109B的数据表 中的启动和UVLO 部分找到。

    基本上,如果VDD UVLO不满意,则不能打开高侧和低侧FET。  

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔