This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.507万:如何绕过电源路径?

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583859/tps65070-how-to-bypass-power-path

部件号:TPS6.507万
主题中讨论的其他部件:OMAP-L138

我正在使用TPS6.507万进行新的重新设计,为OMAP-L138和Cyclone 4 FPGA提供支持。  目前的设计使用5.4V输入到PMIC。  对于我的新设计,我更喜欢将此电压提高到6.3V。  根据6.507万数据表,交流输入最大值为5.8V,而VINDCDC输入最大值为6.3V。  我知道这是由于电源通道控制器内置过电压保护。  我不需要或使用USB或BAT输入(它们有一个电容器接地)。

那么我是否可以绕过电源通道控制器,直接将6.3V电压输入VINDCDC (1,2,3)?

如果是,我应该如何处理各种电源通道针脚?  

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您的问题已分配给产品专家。

    此致,
    Jari Niemelä ć
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    您需要为其中一个输入端供电- AC,USB或BAT。 这些输入为SYS提供电源,SYS为控制器提供电压。 然后,您可以通过增强提供6.3V至VINCDCx和VINLDOx的输入。 不要忘记LED增压电路。 它也需要电源。
    我希望这能回答你的问题。 如果您需要更多帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登,

    感谢您的回复。  从您的信息来看,听起来好像可以做我提议的事。  但我认为我还不了解所有细节。  不带过压锁定的交流输入的最大输入电压为5.8V,在5.8 和6.3V之间,过压电路将启用。  也许我不明白过压电路插接时会发生什么。  当交流输入超过OVP阈值时会发生什么情况?

    我似乎无法在数据表上找到此问题的答案。  我看到"AC或USB引脚"的推荐VIN为4.3 至17V。  但"交流或USB输入,充电器和电源路径激活(无过压锁定)"的推荐VIN为4.3 至5.8V。  有何不同?  我是否使用电池充电器是否有区别?

    如果你能把这些细节弄的很好,也许我会明白。

    谢谢!  我期待着你的快速答复。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    我认为您的困惑在于交流,USB或BAT引脚的电源电压需要单独的电压输入。例如,将5V放在USB上为控制器供电,然后将5V提高到6.3V以运行DC-DC。 这可能会根据您想要提供IC电源的方式与您想要提供直流-直流电源的方式而发生变化。 您最终需要两个输入电源电压。 然后,不要使用SYS电压为DC-DC导轨供电。
    您可以使用SYS驱动VINLDOx输入,使用6.3V驱动VINCDCx输入。 这将提高LDO的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我理解你的建议。 我的实际情况是,我将拥有6.3V的主电源。 我还将具有用于模拟电源的5V LDO。 所以我可以从我的5V LDO运行交流电。 但是,启动和关闭的顺序又如何? 6.3V VINDCDCx是否会出现5V交流电或略早于5V交流电? 或者我是否需要使用FET来打开VINDCDCx输入? 例如,在主电压为6.3V和VINDCDC之间使用高侧FET,并根据SYS输出对其进行栅极化? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    我需要更改我之前的陈述,因为我刚刚发现VINDCDC1/2不能高于SYS,否则会损坏部件。 不能使用单独的输入。 令人困惑的是,VINDCDCx的额定电压较高,但不能高于SYS。
    我很抱歉,因为它看起来不错。 我看不出有什么方法可以绕过功率路径功能来获得更高的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 因此,要结束讨论,我仍然不知道当交流输入超过过电压阈值时会发生什么情况。 它是否关闭SYS? 它是否禁用PGOOD? 它是否触发/INT? 它是否启用/重置?

    如果SYS保持活动状态(它可能不是),也许我可以解决状态输出位的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

     我知道这很令人沮丧,但我会尽可能地提供帮助。 我知道交流和USB输入在电源通道上没有过电压检测。 但是,控制电路上存在过电压检测。 OV会将IC发送至POR。 至于每个针脚的状态,我可以查看电源复 位,但我认为该部件应该很容易。

     我明天整天都在外面,在当地的一所大学演讲。 如果您希望我查找您提到的PIN的状态,请告诉我,我可以在星期五早上为您提供。