This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:短路恢复

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585083/tps2491-short-circuit-recovery

部件号:TPS2491
主题:TPS2419中讨论的其它部件

不确定是设计问题还是装配体问题!

当输出端连接短路,但多个板无法从关闭状态恢复时,设备将正常关闭。 但是,如果关闭并重新打开输出电源,设备将恢复。

TPS2419的设计标准:

  • VCC=EN=28VDC,
  • PROG=VREF=4V,
  • Rsense = 0.062 Ω,
  • CT=1nF,
  • cout =11uF,
  • cbypass=0.1uF,
  • CIN=10uF。
  • 负载= 140欧姆电阻器(0.2A),
  • Q=STL70N10F,带10欧姆串联栅极电阻器。  
  • 电路测试@+25C。

 

控制器在28VDC DC-DC SEPIC转换器的输出端实施,电流限制为0.3A。

首批50多个电路运行完美,最新的10个单元具有60 % 故障率。

在所有故障装置中,CT增加到10nF+1nF=11nF,在消除对地短路后,至少有两个装置仍无法恢复。

 

问题:

1) CT是否具有最小电容值?

2) 此控制器是否有最短重新启动时间或故障计时器?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    要回答两个问题,CT没有最小上限值,但我们通常建议CT值为2.2nF或更高(0.35ms故障时间)。 这是因为如果在几微秒内设置了故障计时器, 任何类型的瞬态都会导致FET关闭并导致不必要的干扰跳闸。  

    让我们尝试解决这个问题。 最简单的方法是,请提供(或让您的客户填写)我们的设计计算器工具以及此设备并附加。 这将有助于审核和排除您的设计故障,并将大大加快审核所需信息(例如Rpower 值,额定负载电流,Vin范围,总输出电流,包括从输出节点下游连接的任何内容)所需问题的反馈通信。 部分原理图中可能未显示的信息等)

    您可以通过访问www.ti.com/hotswap =>单击“工具和软件”==>,然后单击“热交换设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写Excel电子表格中的单元格,我们的团队创建了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格解释每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于www.ti.com/hotswap ==>单击“支持和培训”选项卡。

    此外,如果您可以提供示意图的图片,显示我们的零件以及所有必要 的组件连接和值,那将是非常好的:-)  

    此致,

    Aramis P. Alvarez