This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1252万:PWM模式下的切换频率范围

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584924/tps61252-switching-frequency-range-in-pwm-mode

部件号:TPS6.1252万

您能否告诉我TPS6.1252万开关频率范围?
数据表上只有典型值。 参考值正常。

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件不是固定频率,它基于自适应时间控制将频率设置为大约3.5MHz。频率随输入电压,输出电压和电流而变化。根据EVM中的测量值,VIN=3~4.2V,VOUT=5V,IOUT=100~900mA,频率范围为3.3MHz~4MHz。 (确保deice在PWM模式下工作,而不是在省电模式下工作)频率随负载而增加。