This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.534万-Q1:电流限制后的内部行为

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583824/tps55340-q1-internal-behavior-after-current-limit

部件号:TPS5.534万-Q1
主题:TPS5.534万中讨论的其他部件

尊敬的各位:

您能否告诉我当前限制后的内部行为?

请参阅附件文件。

您能解释电流限制后的波形吗?

e2e.ti.com/.../input-transient-waveform.pdf

[背面接地]

我们尝试检查输入瞬态特性。

此时,我们会找到波形,如附件文件。

为什么此设备在第二个上升边缘后变为正常运行?

但此设备在第一个上升边缘之后变为电流= 0 ...

当我们查看扩展波形时,此设备会变得更慢切换→停止切换→开始切换。

原因是什么?

*我们认为原因之一是由于1/4频率的原因而导致电流限制。

如果您向我们介绍这次过渡活动,我们将不胜感激。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持团队,

    您能告知一些更新吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的组不再支持TPS5.534万。 无论如何,让我看看我是否有意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在检查。 会尽快回来的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请检查第二个峰值处的VIN-AGND电压和EN-AGND针脚电压。
    EVM不显示相同的行为。 我认为TPS5.534万在第二个峰值时会重置,重置后会正常。
    我观察到当关闭设备时,COMP电压下降约400mV,这与您的情况相同。
    谢谢