This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:在TPS2400,TPS2490,LM5060或LM5069之间进行选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2400, TPS2490, LM5069, LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585068/tps2400-choosing-between-tps2400-tps2490-or-lm5060-or-lm5069

部件号:TPS2400
线程中讨论的其他部件: TPS2490LM5069LM5060LM5060-Q1

您好,我正在汽车(售后市场)上工作,电压为12伏(额定)。

它将消耗约5-6 A 的电流。

我想使用负载转储和过电压保护IC,但我不确定哪一种最适合我的应用。

- TPS2400看起来很简单,价格便宜,但我在另一个线程上看到它很旧,不推荐用于此类应用(尽管我更喜欢它)

- TPS2490,LM5060或LM5069是我正在考虑的其他选项,但我不确定它们是否适合我的应用

谢谢!

Mihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密海

     您的客户是否需要Q100部件?  

    如果是这样,您可以选择LM5060-Q1,LM7.461万和LM5050-Q1。  这两个部件都有应用程序,可在ISO 7637环境中提供保护。 客户应用程序的详细信息将决定哪种解决方案是最佳的。

    如果MP为2018年或以后,则LM7.47万可能是一个好的解决方案,但仍在开发中。

    要使TPS2400在12V下工作,它需要浮动,我相信DS中有一个AP。

    TI解决方案从附件的第45张幻灯片开始。 在此之前,我们将介绍汽车瞬态源和ISO-7637 specs.e2e.ti.com/.../FAE_5F00_summit_5F00_2017.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    感谢您的回复。

    不需要Q100。

    此致

    Mihai